Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Arianna Lighting & Southco: Redução do Tempo de Instalação na Atualização para Iluminação LED

January 14 2023
Arianna Lighting & Southco: Redução do Tempo de Instalação na Atualização para Iluminação LED

Introdução

A Arianna é especializada na concepção e fabricação de sistemas de iluminação LED para aplicações públicas e industriais. Com sede na Itália, a empresa oferece soluções inovadoras que visam a economia de energia, assegurando o conforto e a segurança dos usuários. Os sistemas de iluminação da Arianna destacam-se pela sua robustez, confiabilidade e durabilidade. Fundada em 2009, a Arianna consolidou-se como uma das empresas de iluminação mais relevantes da Europa.

Em 2011, a Arianna desenvolveu o Teseo, o primeiro sistema de iluminação LED com Reflexão Total do mercado. Reconhecido internacionalmente, o Teseo emprega princípios da astronomia para projetar a luz na direção oposta ao sentido do fluxo, otimizando a visibilidade de obstáculos e incrementando a segurança viária. A implementação da tecnologia Teseo Total Reflection em todos os túneis rodoviários da Itália solidificou a posição de destaque da Arianna no setor de iluminação de túneis. Em virtude do impacto do Teseo e de outras inovações, a Arianna expandiu-se rapidamente em seu segmento, tornando-se um parceiro estratégico da Anas (Autostrade per l'Italia) e de outras instituições internacionais de referência.

O Desafio

A Arianna foi contratada para modernizar a iluminação de túneis rodoviários na Itália com a tecnologia LED, com o objetivo de aumentar a eficiência energética e a vida útil dos sistemas. A conversão iniciou-se nas áreas centrais dos túneis e, mais recentemente, estendeu-se às seções externas. Tradicionalmente, as luminárias são instaladas em perfis de aço inoxidável fixados ao teto de cada túnel. As luminárias originais eram fixadas aos perfis por meio de um suporte de montagem composto por três peças. No entanto, devido à variabilidade nas dimensões e formatos dos túneis, não existia uma configuração padronizada para as luminárias. O ajuste do suporte de montagem durante inspeções de rotina e manutenção era um processo moroso e complexo.

A Arianna buscava um sistema de fixação universal que permitisse a fixação do suporte de montagem aos perfis e, simultaneamente, possibilitasse o ajuste das luminárias LED pelos operadores, sem a necessidade de manipulação das peças do suporte. Tal solução otimizaria a manutenção e gestão do sistema de iluminação, tornando-as mais seguras, simples e eficientes. Adicionalmente, o sistema de fixação deveria ser intuitivo, permitindo a instalação e o posicionamento rápidos por um único técnico, sem a utilização de ferramentas, visando a contenção dos custos de manutenção e instalação. Em virtude do peso e da altura das luminárias, o projeto deveria apresentar robustez suficiente para garantir a sua sustentação.

As condições ambientais adversas dos túneis rodoviários também exigiam uma solução de fixação fabricada com materiais resistentes à corrosão. Essa característica asseguraria a manutenção dos elevados padrões de desempenho e segurança do sistema de iluminação ao longo de sua vida útil, a despeito das intempéries e das fortes vibrações decorrentes do tráfego.

A Solução

A Arianna, reconhecendo a amplitude da gama de produtos e a capacidade de produção da Southco para atender às suas necessidades de forma eficaz e dentro dos prazos estabelecidos, selecionou o fecho de tração TL-40 Over-Center da Southco para atender aos seus complexos requisitos de fixação do suporte de montagem do LED Teseo. A Southco, pela sua vasta gama de produtos intuitivamente projetados, agrega valor aos fabricantes de luminárias e acessórios de iluminação em todo o mundo, sendo uma referência para os principais inovadores globais em iluminação.

O fecho TL-40 da Southco oferece vantagem mecânica em aplicações que requerem união e fixação seguras de painéis, através de um mecanismo acionado por alavanca.

O sistema de iluminação da Arianna emprega dois fechos TL-40, posicionados na lateral do suporte de montagem e fixados por meio de dois rebites. Essa configuração permite a fixação da luminária ao perfil no teto do túnel e possibilita o ajuste da luminária sem a necessidade de manipular as peças do suporte de montagem.

O TL-40 oferece uma solução padronizada que aprimora significativamente a qualidade, a usabilidade e o tempo necessário para acessar o sistema, simplificando a instalação da luminária no perfil pelos operadores e compensando as tolerâncias existentes.

Veja os recursos relacionados