Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Pequenas Melhorias, Grande Impacto: Elevando a Experiência dos Passageiros Ferroviários por meio da Reforma

Pequenas Melhorias, Grande Impacto: Elevando a Experiência dos Passageiros Ferroviários por meio da Reforma

As atualizações de vagões ferroviários de meia data de vida representam uma poderosa oportunidade para equipes de manutenção, reparo e operações (MRO) introduzirem melhorias de maior desempenho, em conformidade com o setor e focadas no passageiro, que tragam ganhos operacionais e experienciais, escreve Stewart Beck, Gerente Global de Produto da Southco.

À medida que os operadores ferroviários investem na extensão da vida útil das frotas existentes, os operadores esperam que os programas de reforma tragam melhorias visíveis e tangíveis em termos de experiência de viagem de passageiros e eficiência operacional. Também há expectativas maiores para os passageiros: os viajantes de hoje buscam uma experiência premium de viagem ferroviária que ofereça conveniência, conforto e segurança. Embora muitos operadores possam pensar na reforma como uma reforma completa dos vagões de tren, pequenas melhorias internas e externas direcionadas podem fazer uma diferença desproporcional na experiência dos trens reformados, sem aumentar substancialmente o tempo de inatividade, custos ou carga de manutenção.

Experiência Premium de Viagem

A acomodação de assentos é uma das áreas mais impactantes para melhorar a experiência de viagem do passageiro. Melhorar a funcionalidade e a usabilidade de mesas de bandejas e assentos, apoios de braço e cabeça, suportes para exposições e até ganchos para casacos, por meio da reforma, aumenta a conveniência e o conforto do usuário.

 

Dobradiça Southco AH-Bifold que mantém a mesa do assento do trilho no lugarDobradiça Southco AH-Bifold que mantém a mesa do assento do trilho no lugar

 

As dobradiças de torque constante AH-Bifold da Southco permitem que as mesas sejam mantidas firmemente em posição em qualquer ângulo.

 

Pegue, por exemplo, mesas de bandejas e assentos dobráveis. Em muitos trens, os assentos presenciais incluem uma mesa central fixa. Tanto os assentos quanto as mesas são rigidamente montados, então a única forma de ajustar a posição da mesa é por meio de abas dobráveis em 180 graus. Esses permitem que a superfície da mesa se mova mais perto do passageiro quando sentado e se dobre novamente para facilitar o acesso em pé. No entanto, tais abas de mesa podem parecer frágeis ou se tornar instáveis com o tempo, e simplesmente cair no colo do passageiro, o que é um incômodo tanto quanto um risco potencial à segurança. 

Uma atualização simples, que usa, por exemplo, as dobradiças de torque constante AH-Bifold da Southco incorpora tecnologia de atrito que permite manter a aba na posição em qualquer ângulo e evita que ela se abra de novo. Construído com materiais robustos, ele oferece desempenho confiável e segurança aprimorada, com movimento controlado que evita dedos presos e design nivelado que elimina pontos de pressão ao longo da articulação. Essa simples atualização de dobradiças, adequada tanto para unidades de mesa quanto para mesas de bandejas nos bancos traseiros, cria uma sensação de usuário mais robusta e premium, além de melhorar a durabilidade e a durabilidade.

Adicionar suportes de exibição aos assentos dos trilhos é outra forma impactante de melhorar a experiência de viagem. Hoje, a maioria dos passageiros ferroviários carrega dispositivos móveis, então facilitar e facilitar o uso desses dispositivos durante a viagem deve estar na vanguarda de qualquer projeto de reforma de vagões ferroviários. 

Fornecia, por exemplo, a capacidade de colocar um dispositivo móvel com segurança em um suporte pode tornar a viagem mais confortável e agradável. Projetada especificamente para esse propósito, a Southco desenvolveu uma solução de montagem de tela que permite que um dispositivo móvel seja simplesmente inserido e segurado com segurança. O mecanismo de clipping foi projetado para se adaptar a diferentes tamanhos de dispositivos móveis, desde telefones portáteis até tablets. Como todos os suportes de monitor oferecidos pela Southco, essa solução oferece suporte confiável e opções de posicionamento versáteis para atender às necessidades do usuário final e aprimorar a experiência de visualização.

Otimizando os Processos de Manutenção

Alterações nos equipamentos não só representam uma ótima oportunidade para aumentar o conforto de viagem dos passageiros, mas também têm o valioso potencial de simplificar e acelerar os procedimentos de manutenção. 

Pegue, por exemplo, a necessidade regular de trocar as capas dos assentos. Uma tarefa aparentemente simples se torna uma tarefa demorada e custosa se o processo de substituição das capas de assento exigir a remoção de estruturas inteiras de assentos, que tradicionalmente são parafusadas ao chão. O apoio dos técnicos ferroviários, além da equipe de manutenção, torna-se inevitável, o que representa uma pressão para recursos, tempo e custo. Mudar o modo de instalação dos assentos de trilho durante a reforma pode aliviar esse esforço. Empregar mecanismos de trava rápida e de empurrar para fechar para remover e reposicionar facilmente os assentos dos vagões ferroviários pode eliminar a necessidade de intervenção dos técnicos e permitir que a equipe de manutenção realize todo o processo sozinha. 

Os robustos Sistemas de Trava Rotativa R4 da Southco são ideais para esse tipo de aplicação, combinando segurança de ação rotativa, funcionalidade de liberação rápida e conveniência de empurrar para fechar. O design compacto da solução de trava proporciona operação oculta, tolerando desalinhamento ao fechar, engatando facilmente com baixa força de fechamento e travando firmemente com um encaixe justo e seguro. O sistema pode ser acionado por um orifício oculto que impede que o mecanismo de trava seja liberado acidentalmente ou se torne alvo de vandalismo.

Cumprindo as Necessidades de Segurança

A longevidade dos trens pode dificultar para os operadores garantir que a estrutura do trem e todos os equipamentos relacionados estejam atualizados com as regulamentações de conformidade e requisitos de segurança mais recentes do setor. OEMs e operadores de trens que conseguem demonstrar que, durante a reforma, conseguem facilmente alinhar equipamentos aos padrões do setor terão uma vantagem competitiva.

 

Trava Southco E3 VISE ACTION com indicador de fechamento seguroTrava Southco E3 VISE ACTION com indicador de fechamento seguro

 

Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® da Southco da linha Make Safety Visible, da Southco™, fornecem um indicador visual claro para garantir que os painéis externos estejam devidamente fixados.

 

As Travas de Compressão E3 VISE® ACTION da Southco têm, por décadas, sido não apenas um produto líder no mercado ferroviário em termos de fechamento de painéis confiável e resistente a vibrações, mas essa classe de produtos também evoluiu substancialmente ao longo dos anos em resposta às mudanças nos padrões do setor e às crescentes demandas por maior segurança. 

A Southco oferece uma variedade de soluções de trinco de compressão em aço zinco, alumínio e aço inoxidável, todas extensivamente testadas segundo a norma europeia EN 45545, que regula a proteção contra incêndio em veículos ferroviários. As travas de compressão E3 VISE ACTION® da Southco demonstram desempenho excepcional em resistência ao fogo. A versão de alumínio é classificada como E30, atendendo aos requisitos para áreas de alto risco a bordo, enquanto as versões de aço inoxidável alcançam a classificação E60, o que significa que podem manter a integridade estrutural de uma barreira corta-fogo, como uma porta de gabinete a bordo, por pelo menos 60 minutos durante um incêndio.

O que torna essas travas uma solução perfeita para atualizações de reforma é que, em muitos casos, essas travas resistentes ao fogo podem ser simples substituições diretas para as travas no local.

Outra evolução que as travas de compressão E3 VISE ACTION® da Southco passaram foi em resposta às crescentes preocupações sobre o fechamento seguro dos painéis. À medida que a velocidade dos trens aumentou na última década, riscos sérios potenciais decorrentes de painéis externos que não foram fechados com segurança tornaram-se mais iminentes. A Southco oferece várias soluções de trava de compressão que fornecem um indicador visual claro para garantir que os painéis estejam devidamente fixados. Um tipo de trava abre asas refletoras quando aberta e só retrai quando a trava estiver totalmente segura. Outro tipo usa uma tampa biestável que pode abrir e permanecer visivelmente aberta enquanto o produto estiver destrancado. Assim como a linha de travas resistentes ao fogo da Southco, essas travas de compressão dentro da linha Make Safety Visible da Southco™ podem ser usadas como substituição simples e direta para as travas existentes, permitindo uma atualização simples, mas altamente impactante, de reforma.

Posicionados para o futuro

A reforma ferroviária oferece oportunidades impactantes para introduzir soluções de produtos modulares e adaptáveis que melhoram a experiência da viagem ferroviária ao melhorar o conforto dos passageiros, agilizar procedimentos de manutenção e promover a segurança operacional.

 

Travas e dobradiças Southco para reforma de vagões ferroviáriosTravas e dobradiças Southco para reforma de vagões ferroviários

 

A Southco oferece uma ampla gama de soluções de produtos adaptáveis e de entrada imediata que melhoram a experiência da viagem de trem.

 

Ao fazer pequenas mudanças direcionadas nas aplicações ferroviárias em nível de componente, os operadores ferroviários podem tornar sua oferta de serviços mais competitiva e ajudar a garantir que o transporte acompanhe as expectativas crescente

Veja os recursos relacionados