APRESENTAMOS O SENSOR DE FECHO UNIVERSAL DA SOUTHCO
Todos nós já passamos por isso. Você terminou o trabalho e está no meio do caminho de volta para a sala de descanso, sua mesa, ou talvez até mesmo no meio do caminho fora de casa quando você para e pensa "eu tranquei a porta?" E então, você se vira e começa a longa caminhada de volta a uma porta que parece fechada em um olhar passageiro, mas quem sabe se está precisamente trancada e segura.
A Southco elimina essa insegurança com um dispositivo perfeitamente simples: o Sensor de Fecho Universal (ULS). Enquanto muitos sensores podem dizer se uma porta está fechada ou não, eles raramente podem dizer se uma porta está trancada. O Sensor de Fecho Universal se conecta a um fecho existente e se conecta à sua Internet das Coisas para fornecer feedback em tempo real sobre o status de um fecho (aberto ou fechado). Quando você precisa ter certeza sobre segurança, o Sensor de Fecho Universal te dá essa resposta, não importa onde você esteja.
Simplicidade
A Internet das Coisas não precisa ser complicada. O Sensor de Fecho Universal da Southco é um ímã simples que se conecta a um fecho existente e um sensor magnético que se conecta ao interior de uma moldura de porta existente.
Quando a porta é fechada e o fecho é engatado, o ímã se aproxima do sensor, enviando um sinal eletrônico para o seu sistema de segurança. Isso permite que você saiba que a porta está fechada e o fecho está seguro. Devido a essa simplicidade, o Sensor de Fecho Universal é compatível com qualquer lingueta com um ímã conectado a ele.
Aplicações versáteis
Esse sinal do Sensor de Fecho Universal pode ser usado de várias maneiras, desde a integração com seu sistema de segurança de última geração até a acender luzes dentro de um compartimento. Não importa o quão complexo ou simples seja a aplicação, o Sensor de Fecho Universal pode ser facilmente integrado para fornecer segurança e monitoramento mais confiáveis. Enquanto os sensores de porta podem retornar um sinal "fechado", mesmo que a porta esteja destrancada, o sensor de fecho universal monitora o próprio fecho, para que os usuários sempre saibam se a porta está travada e se o fecho está seguro.
Por exemplo, ele pode ser usado para acender luzes indicadoras em um painel quando um fecho está aberto, ou iluminação interna, iluminando o interior de um compartimento ou área de armazenamento antes que as dobradiças se movam. A Southco também oferece um sensor com LEDs embutidos que se acendem automaticamente quando o fecho é aberto.
Monitoramento constante
Mesmo que um fecho não esteja travado, o Sensor de Fecho Universal ainda envia um sinal para qualquer coisa conectada a ele. Isso permite que seu sistema de segurança mantenha um registro detalhado de quando um fecho foi aberto, por quanto tempo permaneceu aberto e quando foi bloqueado novamente. O sinal também pode ser usado para acender luzes indicadoras para mostrar quando o fecho está fechado ou aberto.
Clique aqui para descobrir como o Sensor de Fecho Universal pode melhorar a sua experiência.