Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

铰链专区- 类型和使用位置

铰链专区- 类型和使用位置

选择合适的铰链是许多产品应用设计过程中的重要一步。一般来说,铰链的作用是将门板、盖板或面板连接到另一个面板或框架上,并允许其中一个部分相对于另一个部分进行移动。尽管这看起来很简单,但在决定为应用选择哪种类型的铰链时,必须要考虑许多因素。

铰链通常只有在设计过程进入尾声的时候,才会进入工程师们的视野。而这可能会导致他们急于寻找符合最终应用操作水平要求的铰链。在某些情况下,一旦所选的铰链无法按照预期功能运行或无法通过测试,则产品设计项目可能会暂时搁浅。为了防止这种情况发生,我们应在设计过程开始时就加入铰链,以免实施代价高昂的设计修改。

然而,市面上可供选择的铰链类型五花八门,工程师应如何确保他们能够做出正确的选择呢?要为应用选择合适的铰链,工程师需要了解各种可选的铰链类型及其使用方法。

铰链类型                          

用户在解锁设备上的门板或面板时对操作水平的要求是影响铰链选择的一个主要因素。我们可以通过若干种方法来满足这一要求。以下是可供工程师满足具体应用要求的一些最常见的铰链类型。

自由摆动铰链

自由摆动铰链是最简单的铰链形式。一个简单的销或轴即可形成一个枢轴。这个销或轴通常需要与一个合页片组合在一起,从而使另一个合页片能够自由旋转。该系统允许门板沿着其开关路径自由移动,并允许用户轻松移动门板以使用机柜的内部空间。

在使用自由摆动铰链时,用户无法通过额外的功能来关闭门板或使机柜保持在安全关闭状态。通常我们会为厨柜选用这一类的铰链,原因是此类铰链结构简单且性价比极高,非常适合在家居环境中使用。自由摆动铰链可以采用不锈钢和铝等多种材料进行制造。

自由摆动铰链最简单的用法,就是将铰链枢轴安装在门板或面板的外部。这样可以防止门板在打开或关闭时与门框发生碰撞。此外,采用外部安装铰链还有助于机柜内部的空间使用。  

隐藏式铰链

在为应用选择铰链类型的过程中,美观度无疑是一个重要的考虑要素。例如,如果为了改善储物柜外门的外观而必须将铰链隐藏起来,那么隐藏式铰链将会是一个不错的选择。 隐藏式铰链可以将五金件隐藏在机柜的内部,从而使外面板保持光滑整洁。

此外,使用隐藏式铰链还有助于提升安全性。如果可以将铰链隐藏起来,使其不再成为破坏行为的明显突破口,则会大大提升非法解锁机柜的难度。如果犯罪分子无法看到铰链,则他们撬开铰链的可能性也会降低。因此,为了打开机柜,这些不法之徒将不得不在别处寻找机柜的薄弱点,而这将有助于保护存放在其中的贵重物品。

可拆式铰链

可拆式铰链是可供工程师用于各种最终应用的另外一种选择。许多自由摆动铰链支持将合页片分离,以便用户取下整个门板或盖板。工程师还可以选择具有弹簧机制的铰链,该机制将便于用户取下铰链销,同时可保证铰链组件仍然固定在门板上。

要实现这个目的,一个最为简单的方法就是使用拆卸式铰链 ,原因是该铰链支持通过一个动作来拆卸门板和铰链销。脱卸铰链的应用范围十分广泛。如果用户需要进入机柜内部,尤其是在空间狭小的情况下进入机柜内部,那么可拆式铰链将会是理想的选择。还有一个例子就是,如果用户需要接收未经组装的产品,则可拆式铰链将有助于确保用户能够自行组装产品。

止动铰链

止动铰链的作用是将所连接的物体固定到位,且其自身将永久固定在门板或门框上。用户可以打开门板,且无需使用气杆等辅助机械支撑,即可以预定的角度对门板进行定位。制造商可以在设计某些止动铰链的过程中对其进行预先设置,使其能够以预定的角度打开门板并进行定位。

止动铰链的工作原理是利用金属或弹性体弹簧组件在铰链内部施加外力,从而实现止动功能。止动机构安装并隐藏在铰链内部。止动铰链可以针对不同应用提供多种定位扭矩,从而用户无需动用双手即可畅行无阻。

扭矩铰链

扭矩铰链也称为摩擦铰链。此类铰链允许用户以任何角度开启门板或盖板并使其固定在该位置。扭矩铰链不同于止动铰链,后者门板或盖板的位置需要由制造商进行确定。扭矩铰链允许工程师对面板的应力和开关手感进行定制,其目的是使用户能够凭直觉对门板进行开关操作。

扭矩铰链可以抵抗旋转运动,这一点在需要出于安全或美观的原因将面板固定到位时将非常有用。扭矩铰链可利用一系列弹簧组件来增加铰链轴的摩擦力。这样,该铰链就可以精确控制每个铰链旋转方向上的摩擦力。

利用扭矩铰链来改善用户体验的一种简单的方法就是将离合器组件应用到铰链中;该组件能够释放开启方向上的摩擦力,使铰链变得更容易举升,同时仍然保持关闭方向上的摩擦力不变,以免铰链意外向下移动。这样,用户就能够轻松打开盖板并确保盖板安全保持在开启状态,且无需借助任何其他硬件。例如,笔记本电脑屏幕使用了扭矩铰链,从而使用户能够将屏幕保持在打开状态并以用户所需的可视角度进行固定。

平衡铰链

在某些情况下,用户可能会因为重量或尺寸的原因而难以安全地打开盖板或面板。尽管在这种情况下可以使用气杆,但在某些应用中气杆会占用过多的空间或无法承受面板的重量。对这些应用而言,平衡铰链可能更能发挥功效。平衡铰链可利用弹簧储能帮助用户打开盖板。

工程师可以根据具体的可用空间和铰链设计情况来选用压缩弹簧或扭力弹簧。该弹簧将施加外力,帮助用户正确提起盖板。这样,用户就可以轻松、安全地打开和关闭重达数百磅的大型盖板。

其他设计考虑因素

工程师在为应用选择合适的铰链时还必须考虑到其他的一些因素。不锈钢或塑料等材料的选择会对铰链的性能和成本产生影响,具体取决于铰链的使用位置。材料的选择取决于安全开门所需的材料强度以及铰链的运行环境。工程师需要仔细考虑各项应用要求,以选择合适的铰链材料和尺寸。

由于各个应用都有一定的独特性,现成的铰链解决方案可能无法满足用户的需求。工程师可以开发符合应用需求的定制型铰链,从而为用户打造更好的使用体验。如果能够在设计初期为产品选择合适的铰链,工程师就有机会实现各种深受用户好评的实用功能。

为了找到适合应用的铰链产品或开发出定制化的解决方案,工程师可能需要与值得信赖的供应商展开合作。 请联系索斯科,以便详细了解各种可供选择的铰链类型及其使用位置。我们的团队将十分愿意为您解答各种关于铰链的问题,并向您介绍铰链将如何满足您的应用需求并打造出一流的用户体验。

e86124d22c2010b4af06c165922ac585f61b0a0eafe8ebcd31a205f5f9cfe8ab 3.19.213.242
please type in at least 2 letters...
Loading...