Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

门锁类型指南

门锁类型指南

如何管理机柜的锁定控制是产品开发过程中一项重要的考虑因素。通过多种方式来允许或阻止用户取得机柜内的物品,是恒常管理之一。通常,我们可以使用门锁或锁定系统将两个表面,例如门板和门框,连接在一起,以便将用户与存放在机柜内的物品分隔开。

所有门锁的作用都是使面板或门板保持关闭。不同门锁类型之间的主要区别在于驱动方法和安装方法。锁定的便利性、安全性以及应用环境和其他设计要求都会对给应用所适用的门锁类型产生影响。了解可供选择的各种门锁将有助于工程师合理地设计他们的产品。但首先,我们应当阐明一下门锁的基本定义。

什么是门锁?

我们每天都会遇到各种各样的门锁。从用来打开厨柜门的磁性拉手到用来解锁汽车掀背门的门锁,门锁堪称无处不在。简单地说,门锁是一种可将两个表面连接在一起,同时仍然允许或限制用户解锁机柜内部空间的紧固装置。

门锁类型

不同的门锁在复杂程度上有很大的不同,具体取决于相关应用的目标。工程师在评估其独有的设计要求时,应仔细考虑以下类型的门锁。他们可以使用各种类型的门锁来满足不同应用的需求。

 

  • 转舌式门锁

    转舌式门锁  是一种结构简单且经济高效的门锁类型,可供工程师在各种应用中广泛使用。此类门锁中包含了一个通常固定在移动面板或门板上的主体,并包含了一个可通过旋转方式接合非移动或固定面板的锁舌杆。一旦门板关闭,锁舌就会在固定面板后方旋转,以便固定移动面板或门板。

    锁舌杆可通过用手或工具执行简单的扭转或旋转运动的方式进行驱动。为了提升安全性,可在头型中纳入锁定机构。锁舌杆通常可用于关闭和固定储物柜门以及多种其他机柜的柜门。转舌式门锁通常可使用多种材料进行制造,其中包括不锈钢和锌。

  • 压缩式门锁

    压缩式门锁 在功能上几乎与转舌式门锁完全相同,原因是前者同样由主体和锁舌杆组成,且锁舌杆同样可以在使用手或工具进行驱动时旋转。但不相同的是,在使用压缩式门锁时,锁舌会在两个表面之间形成一个夹持力。

    在两个面板之间形成的压缩力不仅有助于避免产生振动或异响,还可以通过压缩密封垫来提供足够的密封,从而防止灰尘或湿气等环境因素入侵。该设计可以保护机械设备免受外部环境的潜在损害、降低维护成本并延长设备的使用寿命。压缩式门锁具有很大的可选压缩力范围,可根据应用需求进行合理选择。

  • 按压式/撞击式门锁

    按压式门锁 只需将门板推至关闭状态,即可帮助您牢牢锁固门板或面板。此类门锁天生能够抵御粗暴关闭门板或面板所造成的任何损坏,因此我们也可将其称为“撞击式门锁”。与其他一些门锁不同的是,我们无需转动手柄即可使门锁接合。

    撞击式门锁的工作方式十分简单直接。该门锁由一个主体和一个弹簧锁舌组成,需要将其固定在摆动的门板或面板上。当面板或门板关闭时,锁舌要么会被推到一个啮合表面上,要么会钩住一个撞针。之后锁舌会被弹回到啮合表面的后方或被锁定在撞针周围,从而将面板或门板固定到位。

    可以将 钥匙锁 应用到按压式门锁当中,从而额外提升门锁的安全性。撞击式门锁将在门板关闭时锁定到位,且可能需要利用杠杆、手柄或触发器进行驱动才能将其打开。一些其他类型的撞击式门锁仅需利用一个反向力来使保持门锁固定到位的摩擦力过载即可。

    撞击式门锁非常适合门锁的可靠性至关重要的设备,例如工业设备、建筑设备以及运输应用设备。按压式门锁有多种材料制成的可见式和隐藏式锁定方案可供选择,这些材料包括塑料、钢和不锈钢、镀锌材料、锌镍合金、粉末涂层材料等。此类门锁支持表面安装和埋入面板式安装、卡入式和粘合剂安装样式以及锁定和非锁定抓握样式,其中包括提拉板、拉手、按钮、把手、控制指环和按压手柄等。商用冷藏室和汽车车门通常会使用按压式门锁,这也是此类门锁的两个实际应用示例。

  • 拉动式门锁

    拉动式门锁 可利用张力将位于同一平面内的两个表面拉动并牢牢固定到一起。此类门锁通常由两个部分组成。第一个部分将被固定到一个面板上并充当操作机构。而在第二个面板上则需要安装固定机构,并将其作为保持器使用。当杠杆钩在保持器上时,张力就会产生。

    拉动式门锁不仅有助于减少振动或异响,还可以提供所需的压缩力。由于结构简单,我们通常可以将拉动式门锁安装在暖通空调设备的发动机舱盖外部。负责设计简单应用的工程师可能会发现,拉动式门锁可以提供最具成本效益的解决方案。

  • 滑动门锁

    滑动门锁 中包含了一个需要固定到一个表面上的滑动体或旋转体,以及一个需要固定到另一个表面上的稳定保持器。当滑动件或旋转件在稳定件后方移动时,这两个表面将变得牢不可分。可以将滑动门锁设计成能够同时抵御振动和异响的款式。驱动过程通常需要手动完成。滑动门锁适合多种样式和材料,具体取决于最终的应用和载荷要求。

    为任何给定应用选择合适的门锁类型都需要工程师来收集各种可能影响门锁性能的相关信息,其中包括各种尺寸、力度、重量和环境因素,例如该门锁需要在室内还是室外使用。

室内门锁

一般来说,室内应用没有室外应用那么严格的要求。工程师无需担心紫外线和雨水等外部环境因素,因为室内门锁完全不需要承受这些因素所带来的影响。工程师可以选择由塑料或锌等经济材料制成的门锁,以降低总体成本。此外,室内应用所需的安全级别也可能低于室外应用。此时非锁定门锁可能会是合适的选择,具体应取决于室内环境中的锁定控制需求。

室外应用

与室内门锁相比,室外门锁面临着更为严格的要求。工程师必须考虑到所有环境因素和天气状况,包括结冰和高湿度等等。这会导致他们在设计环节需要考虑包括耐腐蚀性和材料降解在内的各种因素。

此外,各个行业可能需要根据具体的行业情况,制定面向水和灰尘侵入的遵从性法规和标准。例如,电气设备和食品制造设备中使用的门锁可能需要满足特定的设计、构造或密封要求,例如 IPNEMAUL 规范。采用符合上述标准的门锁可以确保水和灰尘不会破坏机械或电气系统,从而提升整体设备性能。

当门锁安装在室外时,安全风险会有所增加,具体取决于机柜所在的位置以及存放在其中的物品。例如,负责保护远程控制配电箱的公用事业公司应该为配电箱安装一个门锁,从而仅允许授权人员解锁门板。工程师还应该对恶意破坏和偷换行为所带来的威胁进行仔细考虑。为了提升安全性,户外门锁通常将由不锈钢等更为坚固的材料制成,并具有更复杂的锁定机制。

机械或磁性锁定

锁定方法是另一个需要由工程师进行考虑的因素。某些类型的门锁可通过机械或磁性锁定功能来对门板、储物柜或面板进行锁固。一些门锁具备电子功能,无需用户执行任何直接驱动操作即可将门锁锁固。

可见式或隐藏式门锁

选择隐藏式门锁还是可见式门锁将取决于用户的要求和操作环境。当用户需要看到门锁以便对其进行驱动时,请使用可见式门锁。有时为了安全可能需要将门锁隐藏起来,在这种情况下,可以将其安装在门板或面板的后方,从而使其离开人们的视线。此外,隐藏式门锁还适合清洁且不间断的表面,可用于改善冰箱门或游戏机等产品或设备的外观。

定制型门锁

工程师应考虑与经验丰富的供应商合作,从而确保为他们的应用选择正确类型的门锁。所选门锁应能够按照预期设置来允许或拒绝用户解锁机柜。所选择的门锁类型是否合适不仅关乎于能否实现预期的应用性能,而且还会对用户的感知产生影响。例如,如果为汽车选择了高品质的锁定解决方案,那么车主就会从关闭手套箱的功能中得到愉悦感和满足。而这个解决方案甚至可以提升他们对车辆品质的整体感知。

为了打造出能够满足特定应用要求的解决方案,工程师可能需要开发定制型的门锁。请联系索斯科,以便详细了解各种可供选择的门锁类型。我们的团队将十分愿意为您解答各种关于门锁以及门锁如何满足您的独特应用需求的问题。

29932978677cab14bbedf75c3ccffe60a50ddab511788ead47df30fd80870fda 3.144.13.230
please type in at least 2 letters...
Loading...