Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Animali domestici in prima classe con Southco

Animali domestici in prima classe con Southco

La start-up Dog&Drive GmbH si è ufficialmente fondata nel 2021 dopo aver ideato, progettato e brevettato il prodotto iniziale. Dog&Drive è un produttore di fascia alta di scalette pieghevoli per i bagagliai da auto, con sede vicino a Colonia, in Germania. Insieme al suo team di ingegneri, il fondatore di Dog&Drive, Karl-Heinz Kamlage, osservando che gli animali faticavano a salire e scendere dai veicoli, hanno deciso che doveva esserci una soluzione intelligente a questo problema. Così è nata l'applicazione per Dog&Drive, unica e artigianale. 

Facile da installare e adattata per favorire la perfetta integrazione all'interno dei bagagliai di alcuni dei principali costruttori di veicoli al mondo, Dog&Drive ha perfezionato il suo progetto con l'aiuto di Southco, leader mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni e sistemi di chiusura, e ora sta conquistando il mercato con la sua soluzione su misura, elegante e con cuccia integrata.

Lavorando in team, Dog&Drive ha creato, con l'aiuto di Southco, un'applicazione di scala pieghevole leader di mercato per agevolare il trasporto degli animali, assicurando che la facilità e il comfort, sia degli animali che dei loro padroni, rimangano in primo piano.

Scaricate il Case Study per scoprire come Southco ha aiutato Dog and Drive a realizzare questa soluzione ergonomica e intuitiva.

 Opuscolo di accesso

a1417461ee45c32cd069a23dbacc2b96b2c1ccb13c5c5c0f54249e7381c567b7 3.22.71.103
please type in at least 2 letters...
Loading...